Zukunftsweisende Vakuum-Aufspanntechnik zum Auf- und Nachrüsten
17.06.2009
Das Schmalz Vakuum-Aufspannsystem Innospann für die maschinentyp-unabhängige Nachrüstung.
Mit dem Ausbau des innovativen Vakuum-Aufspannsystems Innospann komplettiert der Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, sein breites Lieferprogramm an Werkstück-Spanntechnik für CNC-Holzbearbeitungszentren. So steht Innospann für die einfache und schnelle Nachrüstung bereits betriebener CNC-Bearbeitungszentren. Strikt modular konzipiert und unabhängig vom Hersteller und Typ des jeweiligen CNC-Bearbeitungszentrums ausgelegt, erlaubt das Innospann-Programm individuelle Spanntechnik-Lösungen für die rationelle Einzel- und Kleinserienfertigung. Rüstzeitverkürzungen von bis zu 80% sind möglich, was sich positiv auf die Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Maschine auswirkt.
Spanntechnik-Lösungen aus dem Baukasten
Das modulare Baukastensystem Innospannn bietet praxisgerechte Nachrüst-Lösungen basierend auf einem durchgängigen Programm an Grundsystemen und Komponenten sowie Zubehör- und Ersatzteilen. Damit können anwendungsspezifische und dabei universell-flexibel einsetzbare Spannvorrichtungen zusammengestellt werden. Je nach Anforderung werden die entsprechenden Grundelemente auf den vorhandenen glatten Maschinentisch, Rastertisch oder Konsolentisch montiert und dann wiederum werkstückspezifisch mit verschiedenen Spannelementen bestückt. Aktuell sind fünf verschiedene Grundsysteme erhältlich: Rastertischsauger, Steel-Plate, Steel-Plate-T, Adapter-Plate sowie Glatttischsauger.
Das Grundsystem Rastertischsauger
-
- Flexibles Spannen eines gekrümmten Werkstückes mit Hilfe der Innospann Rastertischsauger
Die Rastertischsauger von Schmalz sind mit allen bekannten CNC-Holzbearbeitungszentren kompatibel, die ein Rastertischmaß von 30 x 30 mm bzw. 40 x 40 mm oder 50 x 50 mm haben. Die Sauger sind einfach in das vorhandene Raster einzulegen und dem Werkstück entsprechend mit Sauger-Cups zu bestücken.
Mittels Zwischenringen aus dem Zubehörprogramm können unterschiedliche Gesamtbauhöhen für die Rundum- oder auch Unterfräs-Bearbeitung komplexer Werkstücke realisiert werden. Die Rastertischsauger sind in verschiedenen Ausführungen als Einzelsauger oder als Block zur Aufnahme von bis zu vier Saugern erhältlich. Darüber bietet Schmalz auch ein umfangreiches Programm an mechanischen Spannern für Rastertische an.
Die Grundsysteme Steel-Plate und Steel-Plate-T
-
- Spannsituation nach Bearbeitung eines Werkstückes, das mit der Innospann Steel-Plate-T, ausgerüstet mit Quad-Base-T und verschiedenen Sauger-Cups, gespannt wurde
Die Schmalz Steel-Plate besteht aus einer nur 3 mm dicken Edelstahlplatte, die an die jeweilige Dimension des vorhandenen Maschinentisches angepasst wird. Auf dieser Platte sind Einzelsauger bzw. Blöcke zur Aufnahme von bis zu vier Saugern frei positionierbar. Als Orientierungshilfe bei der Positionierung besitzt die Steel-Plate eine gelaserte Rastereinteilung. Nicht bedeckte Vakuum-Öffnungen werden mit Hilfe von Verschlussmagneten manuell abgedichtet. Die Variante Steel-Plate-T hat den Vorteil, dass durch den Einsatz von Magnetventilen nicht bedeckte Vakuum-Öffnungen nicht mehr manuell abgedichtet werden. Auch hier können Einzelsauger sowie Kombinationen von bis zu vier Saugern direkt auf dem Innospann-System abgesetzt und im jeweiligen Bereich der Ventile komplett frei positioniert werden. Das Vorfixieren der Spannelemente/Sauger geschieht wie gehabt per Magnetkraft, das Spannen der Werkstücke erfolgt per Vakuum. Beide Grundsysteme Steel-Plate und Steel-Plate-T eignen sich für das flexible Nachrüsten aller Maschinen mit Glatt-, Raster- oder Konsolentisch.
Das Grundsystem Adapter-Plate
-
- Sicheres Spannen eines schmalen, gekrümmten Werkstücks während der Bearbeitung, welches mit Hilfe der Innospann Adapter-Plate einfach und schnell gespannt wurde
Die Adapter-Plate kann sowohl Einzelsauger als auch Blöcke mit bis zu vier Saugern aufnehmen und direkt auf das Schmalz 1- bzw. 2-Kreis-Konsolensystem aufgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es die Adapter-Plate auch für Konsolensysteme anderer Maschinenhersteller zur Aufnahme von bis zu vier Einzelsaugern. Diese Spanntechnik-Version eignet sich besonders zum Fixieren und Spannen von schmalen und gekrümmten Werkstücken, wobei auch ein Mischbetrieb mit Schmalz Blocksaugern für Konsolensysteme möglich ist.
Das Grundsystem Glatttischsauger
Für den universellen Einsatz direkt auf glatten Maschinentischen eignen sich die Innospann-Systeme Mono-Base-G und Quad-Base-G. Beide Varianten besitzen zwei Vakuum-Anschlüsse: Über den ersten Anschluss wird das Spannelement auf dem glatten Maschinentisch vorfixiert und über den zweiten Anschluss erfolgt das präzise und sichere Spannen des Werkstücks. Während es sich bei der Mono-Base-G um Einzelsauger handelt, kann die Quad-Base-G bis zu vier Sauger aufnehmen. Beide Systeme gewährleisten beschädigungsfreies Spannen bei maximalen Haltekräften. Damit ist auch eine hohe und vor allem reproduzierbare Bearbeitungsgenauigkeit gegeben, wodurch die flexible Klein- und Mittelserienfertigung noch effizienter zu gestalten ist.
Das Innospann-Zubehörprogramm
Ein umfangreiches Programm an Zubehör- und Ersatzteilen runden den Innospann-Baukasten ab. Schmalz bietet somit dem Anwender die komplette Nachrüst-Spanntechnik aus einer einzigen Hand an. Neben der deutlichen Reduzierung der Rüstzeiten werden mit dem Vakuum-Aufspannsystem Innospann auch bis zu 50% höhere Haltekräfte gegenüber herkömmlicher Spanntechnik erzielt. Dadurch ist eine höhere Prozesssicherheit gegeben, die sich wiederum positiv auf die Produktivität und Effizienz auswirkt.
Links
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |