Praktizierter Leichtbau: VacuMaster Light

04.11.2008

VacuMaster Light 100-4 bei der horizontalen Handhabung von lackierten Korpussen.

Leichtbau und Energieeffizienz sind in aller Munde. Humanisierung der Arbeitswelt und gesundheitsschonende Ergonomie sollten es eigentlich auch oder erst recht sein. Geredet wird viel, getan am Ende zuwenig. Eine ergonomische Materialfluss-Lösung stellen die Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Light des Vakuum-Spezialisten J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten dar. Auf der Grundlage der kranbaren Vakuum-Hebegeräte der Baureihe VacuMaster bietet der VacuMaster Light für leichtere Güter bis 100 kg eine flexible Alternative. Außerdem stellt er bezüglich Leichtbau, Ergonomie und Ressourcenschonung die perfekte Symbiose aus geringem Eigengewicht, ergonomischer Bedienung, leichter Positionierung, sicherem manuellen Betrieb sowie Energieeffizienz dar. Der VacuMaster Light vereint als komplettes und betriebsbereites Gerät alle Komponenten in sich und benötigt für die Energieversorgung lediglich einen Druckluftanschluss.

Gegenüber den bekannten Vakuum-Hebegeräten der Reihe VacuMaster ist die Ausführung VacuMaster Light rund 200 mm niedriger (Bauhöhe = 310 mm) und weist ein Eigengewicht von nur 13 bzw. 15 kg auf. Die Traglast beträgt in jedem Fall 100 kg. Das Gerät kann je nach Werkstück mit einem großflächigen Sauggreifer (VacuMaster 100-1) oder alternativ mit vier einzelnen, getrennt verstellbaren Sauggreifern (VacuMaster Light 100-4) ausgestattet sein. Die Handhabung erfolgt immer horizontal, wobei die Oberflächen der Lasten glatt und dicht sein sollten, aber auch leicht porös sein dürfen. Dies ist zum Beispiel bei Korpussen, Möbelplatten oder Profilen der Fall.

Von großem Vorteil und praktischem Nutzen ist die flexible Verstellung der Sauggreifer des Typs VacuMaster Light 100-4. Der Verstellbereich der vier Sauggreifer geht von min. 250 x 250 mm bis max. 710 x 460 mm, so dass innerhalb dieses Bereichs jede denkbare Sauggreiferkonfiguration möglich ist. Es können somit mit ein und demselben Vakuum-Hebegerät lange schmale, runde oder quadratische Werkstücke gehandhabt werden. Die Verstellung der Sauggreifer erfolgt dabei im Handumdrehen, ganz ohne Werkzeug. Somit ergeben sich auch keine nennenswerten Umrüst- oder Stillstandszeiten. Die vier Sauggreifer sind gelenkig angeordnet und können so Unebenheiten an den Oberflächen der zu transportierenden Waren ausgleichen.

Für einen sicheren Betrieb im beruflichen Alltag ist in das Vakuum-Hebegerät eine intelligente Überwachung mit Warneinrichtung integriert. Die Anzeige des Betriebszustands sowie das Manometer sind für den Bediener jederzeit ungehindert sichtbar. Der Einbau der Aggregate und Armaturen hat auch den Vorteil, dass diese Komponenten gegen äußere Einwirkungen geschützt sind. Als Komplettausrüster liefert Schmalz die Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Light komplett und betriebsbereit installiert, so dass der Anwender das Vakuum-Hebegerät lediglich noch an einem Kran fixieren muss. Sehr gut eignen sich dafür die leichtgängigen Schmalz Krane mit Aluminium-Kranschiene, die in verschiedenen Ausführungen als Krananlagen oder Schwenkkrane für unterschiedliche Lastgewichte angeboten und ebenfalls komplett installiert werden. Die Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Light werden ab Lager geliefert. Für sämtliche Komponenten dieses Gerätes - mit Ausnahme von Verschleißteilen - gelten wie gewohnt 36 Monate Gewährleistung.


Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de