Leichtgängig, flexibel, sicher

23.05.2008

Ein Aluminium-Einträger-Krananlage für Lasten bis 140 kg kombiniert mit einem Schmalz Vakuum-Schlauchheber Jumbo bei der ergonomischen Handhabung beschichteter Spanplatten.

Nach gut zwei Jahren erfolgreicher Einführung der Aluminium-Krane von J. Schmalz GmbH, dem Spezialisten für Vakuum-Handhabungssysteme und komplette Materialflusseinrichtungen inklusive passender Kranlösungen, wird zur CeMAT 2008 die aktuelle Palette an Kranen aus Aluminium vorgestellt. Es handelt sich dabei um Säulenschwenkkrane, Wandschwenkkrane und Krananlagen auf der Basis von Aluminium-Strangpressprofilen. Die Krane können jeweils individuell mit den Vakuum-Handhabungssystemen aus gleichem Hause oder auch mit Kettenzug, Seilzug oder Seilbalancer kombiniert werden. Der Anwender hat so den Vorteil, alle Leistungen ab der Beratung hinsichtlich der Materialflusslösung, über die Planung und Projektierung bis hin zur Installation und dem Service aus einer kompetenten Hand zu bekommen.

Die drei Versionen an Kranen aus Aluminium unterscheiden sich wie folgt: Krananlagen bieten einen maximalen Arbeitsbereich, der so groß ist, wie die Anlage konzipiert wurde, sprich eine Kranschienenlänge von beispielsweise 3 m erlaubt dann auch einen Verfahrweg von fast 3 m. Außerdem lassen sich in einer Kranbahn bei Bedarf auch mehrere Lastenträger installieren, so dass eine Krananlage in der Praxis sehr vielen Aufgaben gerecht werden kann. Erhältlich sind die Aluminium-Krananlagen in den Ausführungen Einträger- und Zweiträger-Krananlage sowie als Einschienenbahn. Zu erwähnen wären noch die geringe Bauhöhe, wodurch sich weitere Einsatzfälle auch in relativ niedrigen Räumlichkeiten ergeben oder die leichtgängigen Fahrwagen, die einen ergonomischen und positionsgenauen Transport der Werkstücke erlauben.


Ein Aluminium-Säulenschwenkkran für Lasten bis 325 kg kombiniert mit Kettenzug und Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur sicheren Handhabung von Riffelblechen.

Die Aluminium-Säulenschwenkkrane zeichnen sich durch einen Schwenkwinkel von 270° und einen entsprechend großen Arbeitsbereich aus. Säulenschwenkkrane sind entweder fest im Boden zu verankern oder sie können auch auf einer verfahrbaren Grundplatte montiert werden. Dann sind sie mobil und bei Bedarf mittels Stapler oder Hubwagen quasi überall einzusetzen. Wandschwenkkrane bieten sich immer dann als kostengünstige Lösung an, wenn bereits eine stabile Wand oder Hallensäule besteht, an welcher der Kran einfach montiert werden kann. Der maximale Schwenkbereich bei dieser Kranvariante beträgt 180°.

Die Aluminium-Krananlagen gibt es mit Arbeitsbereichen bis ca. 8x30 m sowie für Lasten bis ca. 700 kg. Die Aluminium-Schwenkkrane eignen sich für Lasten bis 650 kg, jeweils in Abhängigkeit zur Auslegerlänge, die bis zu 6 m betragen kann. Alle Aluminium-Krane sind konsequent modular konzipiert und überzeugen durch perfekte Leichtgängigkeit beim Verfahren, Abbremsen und Positionieren von Lasten. Somit ist ein schnelles, sicheres sowie ergonomisch belastungsfreies Befördern unterschiedlicher Güter gewährleistet.


Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de