Vakuum-Handhabungssystem optimiert Materialfluss
21.08.2009
Die maximale Nutzung der Maschinen-Laufzeiten und die Minimierung der unproduktiven Nebenzeiten sind die Schlüssel zu mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbskraft.
-
- Vakuum-Hebegerät VacuMaster beim horizontalen Handling von Blechen, die bis zu 400 kg Gewicht aufweisen dürfen
Durch die Anschaffung einer neuen und leistungsfähigeren Maschine, beispielsweise zum Schneiden von Blechen, verspricht sich der Anwender mehr Möglichkeiten, mehr Durchsatz und mehr Produktionseffizienz. Wenn aber nicht auch das Materialfluss-Umfeld optimiert wird, wird die neue und noch so leistungsstarke Maschine ihre Qualitäten niemals voll ausspielen können. Aus diesem Grund ging die Firma Dietrich Aldinger GmbH Metall- und Lasertechnik, 72202 Nagold, beim Investment in eine neue Laserschneidmaschine nun den entscheidenden Schritt weiter. Das Unternehmen investierte gleichzeitig in ein Be- und Entladesystem. Bis dato wurden die Rohbleche und auch größere Zuschnitte mit zwei Mann manuell beschickt bzw. entnommen. Bei der neuen Anlage sollte dies von nur noch einer Bedienperson erledigt werden.
Als Lieferant dafür wurde der Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, ausgewählt. Mit einigen Hundert gelieferten und installierten Vakuum-Handlingsystemen kann Schmalz auf umfassende Erfahrung im Bereich Be- und Entladung von Blechbearbeitungsmaschinen zurückgreifen.
Das Vakuum-Handhabungssystem wird für das universell-flexibles Handling von Rohblechen und Reststücken sowie von Zuschnitten und Halbfabrikaten eingesetzt. Die verschiedenen Werkstücke mit verschiedenen Abmessungen zu handhaben – Bleche in Groß-, Mittel- und Kleinformaten sowie Sonderformaten, Plattenstärken bis 25mm, Teilegewichte bis ca. 70kg und Maximalgewichte bis 400kg. Zum Teil sind die Werkstücke beschichtet und durch Öl gegen Rost geschützt.
Die Techniker von Schmalz projektierten eine Komplettlösung, bestehend aus dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic mit Mehrfach-Sauggreifersystem und einem Aluminium-Säulenschwenkkran. Das Hebegerät ist für eine Traglast von 500kg ausgelegt. Das Werkstück wird horizontal mit acht Saugplatten vom Typ SPU mit 210mm Durchmesser gehandhabt. Die Längstraverse mit 2.400mm Länge erlaubt das schnelle und vor allem individuelle Einstellen der Saugplatten auf das jeweilige Plattenformat bzw. die Zuschnittkonturen. Das Vakuum wird über eine elektrisch betriebene Vakuum-Pumpe erzeugt.
Bei der Projektierung wurde auf eine möglichst energieeffiziente Umsetzung wert gelegt. Daher können einzelne Saugplatten bei Nichtgebrauch abgeschaltet werden, was sich besonders beim flexiblen Handhaben der verschiedenen Formate und Zuschnitte als hilfreich erweist. Zudem ist die Aufhängung der Saugplatten gefedert und gelenkig, so dass sich das Greifersystem problemlos an alle Gegebenheiten anpassen kann und für einen sicheren Griff und Transport sorgt. Außerdem ist das Vakuum-Hebegerät ohne umständlichen Greiferwechsel für alle Materialien einzusetzen.
-
- Vakuum-Handlingsystem zur Beschickung der Laserschneidmaschine von Firma Dietrich Aldinger GmbH, bestehend aus einem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic mit Sauggreifersystem, aufgehängt an einem Aluminium-Säulenschwenkkran
Das komplette Vakuum-Handhabungssystem ist an einem Alu-Säulenschwenkkran mit einem Kettenzug aufgehängt. Der Säulenschwenkkran ist im Fundament mit Schwerlastankern befestigt. Die maximale Nutzlast beträgt 650kg. Mit einem Schwenkwinkel von 270° und einer Auslegerlänge von 6.000mm ist ein großer Arbeitsbereich gewährleistet. Die Höhe der Unterkante des Auslegers beträgt 2.600mm. Die Rohbleche und Halbfabrikate können so ohne räumliche Beeinträchtigungen auf die Laserschneidmaschine aufgelegt, von dort entnommen und gezielt abgelegt werden.
Der Geschäftsführer Achim Aldinger, äußerte sich zur neuen Materialflusslösung mit dem Vakuum-Handhabungssystem wie folgt: „Alle Arbeitsschritte erledigt heute eine Bedienperson. Sie ist körperlich entlastet, denn das Gewicht des Werkstücks trägt das Handhabungssystem. Gegenüber der manuellen Beladung und Entnahme konnten wir den Durchlauf beim Laserschneiden um den unglaublichen Faktor 5 steigern. Die Maschine läuft jetzt fast ohne Unterbrechung, die Leerlaufzeiten haben sich auf ein Minimum reduziert“.
Links
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |