Schmalz startet größtes Bauvorhaben der Firmengeschichte

03.09.2008

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der J. Schmalz GmbH, Herrn Dr. Kurt und Wolfgang Schmalz beim Spatenstich zur Hallenerweiterung mit Landrat Peter Dombrowsky und Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer. Außerdem im Bild (v.l.n.r.): Matthias Schneider (Architekturbüro Kiefer), Daniel Rapp (Baumanagement J. Schmalz GmbH), Thilo Baur (Bauleitung J. Schmalz GmbH), Friedrich Weigold (Arge Rohbau Schmalz)

Spatenstich zur Verdopplung der Produktionsfläche

Die J. Schmalz GmbH ist weltweit führender Anbieter von Vakuum-Technologie und wächst seit mehr als zwei Jahrzehnten stetig. In den letzten fünf Jahren wurden alleine am Standort Glatten ca. 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden und der Knappheit von Produktions- und Lagerkapazität entgegen zu treten, startete Schmalz am 2. September 2008 das größte Bauvorhaben seiner fast hundertjährigen Firmengeschichte. Mit dieser Investition von ca. 16,4 Millionen Euro wird Schmalz, ausgehend vom geplanten Wachstum, bis mindestens 2012 über genügend Produktionsfläche verfügen.

Der entstehende Neubau gliedert sich an den modernen, im Jahr 2002 fertig gestellten Firmenkomplex an. Mit einer Länge von rund 140 Metern und einer durchschnittlichen Breite von 70 Metern entstehen 10.170 m² zusätzliche Produktionsfläche. Das entspricht mehr als einer Verdopplung der bisherigen Produktionsfläche, die sich auf ca. 8.600 m² beläuft. Die komplette Fertigung und Montage aller Schmalz Produkte wird auf einer zusammenhängenden Hallenfläche in diesem neuen Gebäudekomplex stattfinden. Ein Hochregallager mit 17 Meter Höhe und ein vollautomatisiertes Kleinteilelager vereinfachen zukünftig die Lagerhaltung erheblich und schaffen neue Kapazitäten. Speziell angegliederte Logistikbereiche optimieren von der Anlieferung über die Kommissionierung, die Verpackung und den Versand, den kompletten Warenfluss im Hause Schmalz entscheidend.

Die gesamte Flächenerweiterung von 13.770 m² beinhaltet, neben dem beschriebenen Produktions- und Logistikbereich, rund 220 m² zusätzliche Bürofläche für ca. 20 Arbeitsplätze, eine 2.080 m² große Tiefgarage mit ca. 70 Stellplätzen sowie 1.300 m² für Neben-, Sozial- und Technikräume.


Das komplette Bauvorhaben wurde unter Berücksichtigung neuester ökologischer Standards geplant. So wird die vollflächige Fußbodenheizung in der Produktionshalle von der hauseigenen Hackschnitzelanlage ressourcen- und umweltschonend gespeist. Eine Regenwasser-Zisterne versorgt die Sanitäranlagen im Neubau und dient der Außenbewässerung. Das Nordlichtshed-Dach ermöglicht optimale Licht- und Wärmeverhältnisse und somit ein angenehmes Arbeitsumfeld in der Produktionshalle und ist gleichzeitig Unterkonstruktion für zukünftige Photovoltaikmodule. Eine zentrale Absaugung der Bearbeitungsmaschinen sowie zwei Lüftungsanlagen in der Produktionshalle sorgen im Sommer für geringe Luftbelastung und weniger Wärmeeintrag. Im Winter hingegen wird die Prozessabwärme von Produktionsanlagen sowie der Hallenabluft genutzt und dem Heizsystem kontrolliert wieder zugeführt. Hohe Brandschutzstandards werden im Produktionsbereich durch eine moderne Sprinkler- und Brandmeldeanlage gewährleistet. Eine weitere ökologische Besonderheit ist die Tatsache, dass der auf dem Firmengelände abgebaute Sandstein in der Schottertragschicht unter dem Neubau wieder verwertet wird.

Der Neubau wird durch die neue Zufahrtsstraße über den Damm am Hochwasser-Rückhaltebecken für den kompletten LKW-Verkehr erreichbar sein. Nach einer Bauzeit von rund einem Jahr, ist die Fertigstellung für Herbst 2009 geplant.


Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de