Eine Woche Sommerabenteuer bei Schmalz
15.09.2009
Eine Woche Sommerabenteuer bei Schmalz
-
- Das Bild zeigt die Teilnehmer des Schmalz Ferienprogramms mit Ihren Betreuern.
Im Sommer 2009 startete die J. Schmalz GmbH in Zusammenarbeit mit dem Oberlinhaus Freudenstadt eine einzigartige Initiative: ein Ferienprogramm für die Kinder von Schmalz Mitarbeitenden. In der Zeit von 07.09. – 11.09.2009 wurde für über 30 Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren eine tägliche Betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr auf dem Schmalz Gelände in Glatten angeboten.
Bei herrlichem Wetter wurden die Kinder eine Woche von Jasemine Bardakci, Anja Schmid und Joel Schmid, staatlich anerkannten Kinderpflegern, die momentan eine Zweitausbildung zum Erzieher absolvieren, betreut. Sie haben ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, wobei „das Reich der Indianer“ mit viel Spiel und Spaß im Freien im Mittelpunkt standen. Dazu wurde ein echtes Indianerzelt nahe dem firmeneigenen Beachvolleyball-Feld aufgestellt. Die Jungen und Mädchen gingen gemeinsam auf Schatzsuche, bastelten Federschmuck und erfrischten sich nachmittags bei Wasserspielen auf dem Schmalz Naherholungsgebiet rund um die Glatt. Programmhighlights waren aber auch eine kindgerechte Unternehmenspräsentation mit anschließendem Firmenrundgang, Experimente im Showroom und das handwerkliche Arbeiten in der Schmalz-Lehrwerkstatt, wo sich jede/r mit Sägen und Schleifen einen eigenen Notizhalter herstellen konnte. Die Kinder konnten ihre Eltern am Arbeitsplatz besuchen und so ihre tägliche Arbeit hautnah miterleben. In der Schmalz Kantine wurde täglich gefrühstückt und Mittag gegessen. Hier fanden auch gemeinsame Spiele und verschiedene Bastelaktionen z. B. zum Thema „Was kann man aus Müll Neues herstellen?“ statt. Zum Abschluss dieser ereignisreichen Woche präsentierten die Kinder am Freitag einige ihrer „Arbeiten“ und anschließend wurde mit den Eltern gemeinsam gegrillt. Die Kinder waren rundum begeistert und haben einige neue Freundschaften geschlossen.
Das Sommerabenteuer bei Schmalz war eine Initiative der J. Schmalz GmbH um die Mitarbeitenden während der Sommerferien bei der Betreuung der Kinder zu unterstützen und wurde von den Eltern begeistert angenommen.