Dr. Kurt Schmalz feiert das 30-jährige Betriebsjubiläum - Eine geniale Idee brachte die J. Schmalz GmbH auf die Erfolgsspur
02.10.2009
Dr. Kurt Schmalz für einen Schreiner einen neuartigen pneumatischen Arbeitstisch.
-
- Dr. Kurt Schmalz mit den Mitarbeitern der Firma Schmalz bei seinem 30-jähriges Betriebsjubiläum
Am 02.10.2009 feierte der Geschäftsführer Dr. Kurt Schmalz seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit (siehe Bild). Obwohl im Oktober 1979 sein offizieller Arbeitseintritt in die J. Schmalz KG begann, war er schon von Kindesbeinen an im Familienunternehmen aktiv.
Als er 1984 die Geschäftsleitung von seinem Vater Artur Schmalz übernahm, zählt das Unternehmen ca. zehn Mitarbeitende. Die Nachfrage nach den damaligen Produkten, vornehmlich Lacktrockenwagen und Transportgeräte, stagnierte. Doch eine geniale Idee brachte den Umbruch. Nach intensivem Tüfteln entwickelte Dr. Kurt Schmalz für einen Schreiner einen neuartigen pneumatischen Arbeitstisch. Durch intensive Weiterentwicklung mit dem „Ohr an den Kundenbedürfnissen“ gelang dem Unternehmer die erfolgreiche Neuorientierung zum Anbieter von Vakuum-Komponenten und Vakuum-Handhabungstechnik.
Heute ist die J. Schmalz GmbH auf dem Weg zur Weltmarktführerschaft im Bereich der Vakuum-Technologie. Bis dahin war es für Dr. Kurt Schmalz ein langer Weg.
In den letzten fünf Jahren wurden in Glatten ca. 200 Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt arbeiten heute 570 Mitarbeitende in den Schmalz Unternehmen, davon 130 im Ausland. Sechzehn Niederlassungen im Ausland wurden nach und nach gegründet und aufgebaut.