Projektierungshilfen
VacuCalculator
Der VacuCalculator ist ein kostenloses Programm von Schmalz. Es erlaubt, Umrechnungen von Systemgrößen und Berechnungen zur Auslegung von Vakuumsystemen einfach und schnell durchzuführen.
Unzählige Einheiten und Größen sind im VacuCalculator übersichtlich in 14 Hauptgruppen zusammengefasst. Diese Hauptgruppen finden Sie im „Einheitenrechner". Mit wenigen Klicks können Sie hier Einheiten umrechnen.
Beispielsweise lassen sich unterschiedliche Einheiten im Bereich Volumenstrom, Druck, Leistung, Fläche, Zeit, Distanz, Energie, Kraft, Masse, etc. im Handumdrehen umrechnen.
Das Berechnen dieser allgemeinen Größen ist jedoch nur eine Funktion des VacuCalculators. Bei der Ermittlung von speziellen Vakuumberechnungen stellt sich der Rechner als wahrer "Experte" heraus.
Mit dem "Vakuumrechner" erhalten Sie Angaben zu:
- Evakuierungszeit für Pumpen
- Saugvermögen und -fläche
- Saugkraft
- Saugvermögen für Pumpen
- Schlauchdurchmesser
Das Fachwissen in der Vakuum-Technik und die langjährige Erfahrung im Bereich der Systemauslegung von Schmalz, liegen auch bei der Programmierung des Rechners zu Grunde. Schneller und sicherer lassen sich Werte im Vakuum-Bereich kaum ermitteln.
Weitere Highlights:
- Oft verwendete oder gebrauchte Start- und Zielgrößen können dem Bereich "Benutzerdefiniert" zugewiesen werden.
- Selbst erstellte Einträge sind möglich, d.h. der Benutzer kann eine Start- und eine Zielgröße selbst definieren, einen Umrechnungsfaktor zuweisen und mit diesem rechnen bzw. die Einträge auch wieder löschen.
- Die Nachkommastellen können von 0 bis 5 eingestellt werden.
Der VacuCalculator enthält eine integrierte Hilfe.
Laden Sie sich den VacuCalculator kostenlos herunter und testen Sie ihn!
Er besteht aus einer ZIP-Datei und muss nach dem Download einfach nur entpackt und in ein Verzeichnis kopiert werden. Die enthaltene EXE-Datei starten und rechnen!
Weitere Hilfsmittel
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Direktbestellung
Warenkorb
Lehrgänge und Seminare
Schmalz vermittelt Wissen – exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zugeschnitten.
Mehr...